请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 主题中讨论的其他器件: PMP9595
大家好、
我的客户希望为其扬声器设计音频放大器电源。 我们发现 PMP9595非常符合我们的要求。 我想知道我们是否可以通过将2.2MHz Fsw 与 LM5123-Q1搭配使用来实现类似的额定功率? (两相)
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.