This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:具有2MHz Fsw 的 PMP9595

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, PMP9595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061790/lm5123-q1-pmp9595-with-2mhz-fsw

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP9595

大家好、

我的客户希望为其扬声器设计音频放大器电源。 我们发现 PMP9595非常符合我们的要求。 我想知道我们是否可以通过将2.2MHz Fsw 与 LM5123-Q1搭配使用来实现类似的额定功率? (两相)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您关注 LM5123。 客户不希望仅使用 PMP9595作为其设计的具体原因是什么? 我认为、使用已经完成的设计将为客户节省大量设计工作量。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们希望减小电感器尺寸、项目 MP 时间为2024Q1。 因此、客户有足够的时间进行验证。

    我可以创建一个电子邮件循环来讨论该主题吗? 我认为这可能更清楚。 谢谢你。

    此致、

    罗伊