This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL598:PSpice 可用性和更好的部件?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061983/tl598-pspice-availability-and-better-part

器件型号:TL598

1.下载了 TI PSpice 程序、希望在 PSpice 库中看到 TL598。  显然不是。  在 TL598数据区域中也找不到任何 PSpice 参考。 帮助。

2、20年来一直使用 TL598驱动恒流源、基本规格如下所示。  是否有任何更新或更适用的 PWM?

输入:12V 全波、无直流特性

输出: 由 MOSFET 驱动的用户可编程恒流源、最大功率受 MOSFET 选择的限制、但由0安培控制至由特定组件规格设置的最大值。

负载: 可能从开路到死区短路。

双向电流流(使用4个 MOSFET)和一个方向电路

折返以减少负载短路问题、更倾向于板载短路/过流保护。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的联系。

    对于 Q1:TL598是一个旧部件。 TI 没有针对此器件的 PSpice 模式。  

    对于 Q2:抱歉、TI 还没有更新的器件。

    BR

    徐杰瑞