This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:采用 LM3478Q-Q1的高电压 DCDC 转换器

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061192/lm3478q-q1-high-voltage-dcdc-converter-with-lm3478q-q1

器件型号:LM3478Q-Q1

我想让高压直流/直流转换器不带变压器。  

电压最高可达400V、但最大负载电流低于10mA。

我将使用数据表中的典型原理图(如下所示)。

原因、我将更改 FET 以实现高 VDS  

这个想法有什么问题或限制吗?

如果有任何建议、我会很高兴。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将更改电流规格。 低至 2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将更改电流规格。 低至 2mA

    输入电压为12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了参考设计( https://www.ti.com/tool/PMP20212)

    但它的输出电流仅为10uA。  

    如何将电流增加到2mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyung-gu、

    感谢您对设计的关注。 只要输入电源能够提供所需的电流、就可以达到输出电流。 我还会确保您的二极管和电容器 RMS 电流额定值足够高、因为您正在对电容器进行持续充电、并且会出现电流尖峰。

    谢谢、

    Richard