This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:RCB 中的器件功耗电流

Guru**** 2538600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061692/lm66100-device-power-consumption-current-in-rcb

器件型号:LM66100

各位专家、您好!

我的客户想知道 RCB 工作时的器件功耗电流。 客户使用了数据表中的图13所示的电路。 Vout 为5V、Vin 为0V。 列出了反向电流(从 VOUT 流向 VIN 的电流) Iout、off (数据表 P5)、但我想知道器件本身的功耗。 请告诉我吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    在反向电流事件期间、IQ (~0.3uA)用于为器件的内部块供电。

    此致、

    Kalin Burnside