This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173保护功能查询

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061715/bq25173-bq25173-protection-feature-inquiry

器件型号:BQ25173

您好、TI 专家。

客户询问 BQ25173的保护功能。

-反极性输入保护块

Q1)输入电压为-18Vdc 时、是否有保护器件的功能? 如果输入电压为-18Vdc、会出现什么问题?

-线性充电器块

Q2)是否具有反向电流保护功能?

Q3)是否有反向电压保护功能?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    1. 输入绝对最大额定值为 –0.3V 至40V、-0.3V EOS 以下的任何东西都可能对 IC 造成损坏。
    2. 是的,包括反向电流保护--阻止电流从流出进入。
    3. 无反向电压保护、建议添加一些类型的二极管或 FET 电路、如以下所示: https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    此致、

    Nick