This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:射频操作

Guru**** 2384600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061906/lm5114-rf-operation

器件型号:LM5114

嗨、大家好、

数据表未确认在直流为50%时、可在13MHz 工作频率下运行。

栅极 C_iss = 150pF。

请确认可能性。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的参与!

    关于这一点、我们不会指定可以运行的频率、因为它取决于器件的热性能。  器件的发热程度包括多个变量、例如栅极电荷或电容、VDD 电压、开关频率、环境温度等

    您可以参考数据表中的第9.2.1.1节:功率耗散

    在这里、您可以计算功率耗散、然后参考器件的热阻、以了解可以消耗多少功率。  如果考虑功耗、您可以增大栅极电阻器值、以使更多的功耗发生在栅极电阻器中、而不是发生在驱动器中。  但是、这将以增加 MOSFET 栅极的上升和下降时间为代价、这可能会在 MOSFET 内引入更多损耗。  因此、平衡栅极电阻值非常重要。  通常、1到10欧姆是一个良好的起点。

    如果您使用的栅极电阻器的电阻值超过几欧姆、请考虑改用此公式(这是从 UCC2751x 驱动器数据表中获取的):

    这将为您提供稍准确的答案。

    ----

    我希望这是有道理的、并帮助您得出结论。  如果您需要通过我进行计算、请放心。  否则、如果我回答了您的问题、请单击绿色按钮。

    谢谢!

    Aaron Grgurich