This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:输出电压

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061867/ucc27611-output-voltage

器件型号:UCC27611

大家好、

在阅读 UCC27611数据表时、输出驱动电压似乎存在一些差异。  例如、方框图和电源建议将输出描述为来自 VREF 电位、这就是我对该部件工作的理解。  但是,第11页的电气特性表和特性说明部分似乎表明输出驱动电平由 VDD 确定,我不认为 VDD 是正确的。  

您是否能够确认第11页上的语言不正确、并且将最小输出电压描述为 VDD–0.05V 的电气特性表仅在 VDD 小于 VREF 的预期调节点的条件下有效?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    感谢您的问题、您的理解是正确的。 输出以稳压 VREF 电压为基准、如功能方框图所示。 器件内部有一个由 VDD 供电的 LDO、LDO 的输出为 VREF、这是输出的基准电压。  

    我注意到需要在第11页和 EC 表上进行的2项更正。  感谢您将此事提请我们注意。

    此致、

    Leslie