This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77-EP:高电平输出电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC77-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061459/tlc77-ep-high-level-output-current

器件型号:TLC77-EP

大家好、

我们的客户希望澄清 TLC77-EP 的高电平输出电流。 根据我们的客户、

输出电压(高电平和低电平)的当前数据表修订版本中的电气特性表指定了-20mA 输出电流的情况。 这与 DLA V62图不同、后者指定了2mA。

您能否在此示例中验证当前 TI 数据表是否正确? 看起来、TI 数据表在2mA 时与 V62图纸一致、但~2006的数据表修订版将2mA 更改为20mA。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 EC 表中、它应该是2mA、而不是20mA。