This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:反馈电阻器值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061872/atl431-feedback-resistor-value

器件型号:ATL431

大家好、

数据表中反馈电阻器(R1和 R2)的示例值为10kΩ Ω。

1) 1) R1=k Ω 和 R2=k Ω 是否33kΩ 100kΩ?
2) 2) R1和 R2是否具有上限和下限?
3) 3)Ω Ω 哪几百 μ s 或十 μ s 更好?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    1. 是的
    2. 电阻器限值由可接受的误差(电阻器值过高)和功耗(下限)决定。 这由用户和应用程序确定。
    3. 这取决于用户和应用需求。

    Tony