This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489-Q1:请求检查电路

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061352/lm3489-q1-request-to-check-the-circuit

器件型号:LM3489-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988EVMPSPICE-FOR-TI

我希望您检查电路。

输入电压:5V、9V、15V、20V

输出电压:5V、9V、15V、20V

输出电流:3A (最大值)根据 TPS65988EVM 的电路图进行设计。

但是、输出电容器使用陶瓷电容器。 我检查了"8.2.2.2输出电容器选择(COUT)"、它说您必须插入一个串联电阻器、我应该在哪里以及应该插入多少 Ω Ω 电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将单个电阻器与输出电容器 C1003串联。 然后、您可以将与该大容量输出电容器串联的电阻器值控制为所需的值。

    确保正确验证和验证电路。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy

    感谢您的回答。
    "PSpice-for TI-PSpiceRegisteredfor TI 设计和仿真工具"
    我正在使用运行一个包含已下载原理图的仿真。
    "ISENS"连接连接到 FET 酱。
    在数据表和评估板中、它连接到 FET 的漏极、因此如果您按原样重新连接、它将不会正常运行。
    这是仿真干扰吗?
    哪种连接正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从最初的检查来看、PSPICE 原理图似乎不正确。

    ISENSE 电阻器应连接到 PFET 端子的漏极、如评估板中所示。  

    此致、

    Jimmy