请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3489-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TPS65988EVM、 PSPICE-FOR-TI
我希望您检查电路。
输入电压:5V、9V、15V、20V
输出电压:5V、9V、15V、20V
输出电流:3A (最大值)根据 TPS65988EVM 的电路图进行设计。
但是、输出电容器使用陶瓷电容器。 我检查了"8.2.2.2输出电容器选择(COUT)"、它说您必须插入一个串联电阻器、我应该在哪里以及应该插入多少 Ω Ω 电阻值?