This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同步降压稳压器 IC 的选择

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5145, TPS40060, LM5116, LM25117, LM62460, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061284/selection-of-regulator-ic-for-syncronous-buck

主题中讨论的其他器件:LM25145LM5146LM5145TPS40060LM5116LM25117LM62460LM61460

你好。

我开始设计5V/6A 同步降压转换器。 Vin = 10 - 28 V 直流。
要求:效率> 93%、电路板面积< 700mm2。

我使用 WEBENCH 概述 了可能的解决方案。 由于市场上没有稳压器 IC、交货周期较长、因此无法实施我最喜欢的稳压器(使用 LM25145、LM5146、LM5145)。
考虑到只有可用的 IC、我应该选择其中一个:LM25117、TPS40060、LM5116。

为了获得最佳效率、您会推荐哪一种新设计? Pro 和 Con?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从控制器的角度来看、LM25117可能是最佳选择。 但是、也请考虑使用 LM61460和 LM62460等6A 转换器(具有集成 FET)、因为它们使用较少的外部组件提供更小的解决方案尺寸。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的答复。  

    我们希望使用建议 的 LM61460 或 LM62460、我们认为这对我们的设计有利。 但是、我们看到市场上的可用数量非常低(LM62460)或无库存(LM61460)。

    在开始设计之前、我们必须知道是否至少有350件。 均 可从 TI 购买(2022年初、预串联)、否则我们无法使用这些稳压器。 您/您的同事是否可以查看此信息?

    再次感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议联系您当地的 TI 代表、以了解用于预串联原型设计运行的量产样片。 我们通常在这些样片请求上最多支持100个单位、可能更多。

    此致、

    Tim