你好。
我开始设计5V/6A 同步降压转换器。 Vin = 10 - 28 V 直流。
要求:效率> 93%、电路板面积< 700mm2。
我使用 WEBENCH 概述 了可能的解决方案。 由于市场上没有稳压器 IC、交货周期较长、因此无法实施我最喜欢的稳压器(使用 LM25145、LM5146、LM5145)。
考虑到只有可用的 IC、我应该选择其中一个:LM25117、TPS40060、LM5116。
为了获得最佳效率、您会推荐哪一种新设计? Pro 和 Con?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我开始设计5V/6A 同步降压转换器。 Vin = 10 - 28 V 直流。
要求:效率> 93%、电路板面积< 700mm2。
我使用 WEBENCH 概述 了可能的解决方案。 由于市场上没有稳压器 IC、交货周期较长、因此无法实施我最喜欢的稳压器(使用 LM25145、LM5146、LM5145)。
考虑到只有可用的 IC、我应该选择其中一个:LM25117、TPS40060、LM5116。
为了获得最佳效率、您会推荐哪一种新设计? Pro 和 Con?
谢谢你。
你好。
感谢你的答复。
我们希望使用建议 的 LM61460 或 LM62460、我们认为这对我们的设计有利。 但是、我们看到市场上的可用数量非常低(LM62460)或无库存(LM61460)。
在开始设计之前、我们必须知道是否至少有350件。 均 可从 TI 购买(2022年初、预串联)、否则我们无法使用这些稳压器。 您/您的同事是否可以查看此信息?
再次感谢您的支持。
此致