This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:烘烤标准

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061676/tps54227-baking-standards

器件型号:TPS54227

尊敬的团队

我们公司拥有一批 TPS54227材料、可在线发货
但是、由于客户提供的材料和非真空封装、生产单元希望先烘烤以保持质量。
您能否 帮助提供 TPS54227烘烤标准和参数(温度/时间等)?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    以下是我从质量团队收到的信息:

    TPS54227DDA 是 AESHAT 中 TKY 定义的器件。该器件仅在 FT 之前的60分钟内以150摄氏度的温度将镀层烘烤。 在 FT 之后、直接有干燥包

     

     

    正常的干式烘烤温度为150摄氏度、持续6小时。

     

    或者、您也可以采用 QSS 009-138中定义的烘烤条件。

    谢谢、

    模块