This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:关于谐振电容器上的负电压

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061163/ucc256404-regarding-negative-voltage-across-resonant-capacitor

器件型号:UCC256404

大家好、

我正在研究这个 IC、并使用它们的公式进行计算。 我在电容器上得到负谷值电压。 因此、我想知道如果负电压通过谐振电容器、会发生什么情况。 或者该 IC 是否支持谐振电容器上的负电压。  

谢谢、

Sumit。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您与我们联系。

    您可以在以下屏幕截图中找到 VCR 引脚的绝对最小值。

    通常、VCR 引脚电压不应超过6V pk-pk。  

    如果 VCR 高于+7V 或低于-0.8V、则会在内部钳位。 7V 是为 VCR 电路供电的内部 AVDD 电源轨。 0.8V 时、内部 ESD 二极管可能导通。

    因此、您可以相应地选择 VCR 电容器。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manikanta 的及时答复。 我的问题基于您的计算器。 对于谐振电容器电压、它计算2个电压、峰值电压和谷值电压。 如果计算中谷值电压为负、该怎么办? 您能否对本案例提出更多见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summit、

    当您在较高负载下以低于谐振频率运行时、电容器谷值电压可能会变为负值。 但是、您需要选择 VCR 电容器、这样 VCR 引脚上的电压不应超过+7V 和-0.8V。 您能否共享您的设计计算器以便我验证它。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    您可以共享您的电子邮件 ID 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 网址是 m-pallantla@ti.com 

    此致

    曼尼甘塔 P