This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:关于评估模块中的二极管

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015EVM-126, TPS53015, TPS51215A, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061575/tps53015-about-the-diode-in-evaluation-modules

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: 、TPS51215ATPS51916

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

TPS53015EVM-126中有一个 D1 BAT54XV2T1。
根据以下帖子、我知道它会钳制 SW 引脚上的负电压、最好不要将其移除。
e2e.ti.com/.../3666716

除了 TPS53015、我们还讨论了使用 TPS51215A 和 TPS51916的电路。
但是、在 TPS51215A 和 TPS51916评估模块的用户指南(sluc 79、slu526)的电路图中、
找不到相当于 TPS53015 D1的二极管。
为什么?


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我们的美国团队将对此进行检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    TPS53015的 SW 节点最小电压为-1V。 TPS51215A 和 TPS51916在 SW 节点上的最小额定电压均为-5V。 由于 TPS53015的最小 SW 节点电压额定值较低、因此建议使用二极管钳位。 对于 TPS51215A 和 TPS51916、设计中 SW 节点下冲的裕度要大得多、在这种情况下不需要二极管钳位。

    此致、

    Alec Biesterfeld