This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:计时器故障仍然涓流充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061479/bq24070-timer-fault-still-trickle-charging

器件型号:BQ24070

我们有一个使用 BQ24070充电器的装置、它设置为以1.5A 充电。 我们意识到在计时器设置引脚上放置了一个不正确的电阻器、因此我们的所有单元都过早进入计时器故障状态。 一旦我们更改了该电阻器、充电器就已正常运行、达到了我们预期的充电时间。 我注意到、当充电器在充满电后终止时(一旦充电电流达到~150mA)、电池上的电流几乎为0mA、这正是我所期望的。

但是、当我们的装置进入计时器故障状态时、我发现充电器上有一些奇怪的东西。 数据表 指出、当发生计时器故障时、充电器将终止、直到满足其中一个恢复条件。 因此、我希望电池上的电流为0mA、这与充满电后的充电终止电流类似。 相反、我们将电池上的电流测量为~10-30mA、这意味着充电器在此终端期间是涓流充电。 是否会发生这种情况? 这不一定是一大问题、但我想知道我们的充电器是否按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    真有意思。 正确的做法是、充电器将终止、直至安全计时器在某个恢复条件下复位。 您是否能够提供原理图供我参考并查看您的 TMR 电阻器是什么?

    我有几个问题需要您检查您的终端、以便我们可以对其进行调试:

    • 您能否确认 STAT1和 STAT2引脚是否正确反映了充电暂停?
    • 发生这种情况时、电池电压是多少?
    • 如果您执行 第8.4.3.8节"计时器故障恢复"中列出的恢复任务之一、充电器是否恢复充电?

    此致、

    Anthony Pham