This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742设计文档

Guru**** 2503855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061631/ucc28742-ucc28742-design-document

器件型号:UCC28742

如何确定加电延迟时间、以便计算为 VDD 电容充电的启动电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani:

    感谢您询问 UCC28742。 请问您的目标应用是什么采用了 UCC28742?

    加电延迟应由系统规格定义。 请问您的系统规格是什么。 ?

    谢谢。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 一款适用于 DCM 运行模式的85-265V rms 至12V 直流反激式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani:

    感谢您的回复。  我认为导通延迟与您的终端系统有关。 例如、用于 NB 适配器、监视器的12VDC/65W 适配器、UPS/太阳能的待机电源等 此规范应由定义  

    如果没有特殊请求、通常可以将开启延迟设置为1s~3s 以开始。  

    一旦选择了导通延迟时间、可通过下面的问题来计算 RSTR。  (您可以参阅 UCC28742数据表的第24页。 它对所选择的 RSTR 和 CDD 有更多的描述)

    请注意、UCC28742没有 HV 引脚。 RSTR 的功率损耗为(1.414*Vin- VDD)^2/RSTR。  

    因此、较高的 RSTR 可降低功耗。 如果 tSTR 是可以接受的、我建议您使用更高的 RSTR 来减少功率损耗。  

    如果您需要任何帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Wesley。