This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826A:Vs "non-a"版本:电压摆幅差异

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826, TPS62826A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061068/tps62826a-vs-non-a-version-voltage-swing-differences

器件型号:TPS62826A
主题中讨论的其他器件:TPS62826

大家好、团队、

我有一个联系人正在评估 TPS62826A 和 TPS62826 (非 A 版本)。 它们看到两个器件之间的电压摆幅差异、如下所示

TPS62826A

通道2 (绿色)是输出、其电压摆幅为1.4V 至1.65V

通道3 (蓝色)是开关节点

TPS62826

通道2 (绿色)是输出、其电压摆幅为1.49V 至1.53V

通道3 (蓝色)是开关节点

我在这两个器件之间看到的主要区别是、非 A 具有省电模式(PSM)、而 A 处于强制 PWM 模式。 但是、这些捕获不是在低负载时进行的、因此我认为这不在 PSM 中。 器件之间可能导致此问题的任何其他差异?

谢谢你

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    是的、A 和非 A 之间的唯一区别是您清楚了解的运行模式。 因此、负电流限制是不同的。

    如果它在 FPWM 中运行、开关频率将不会发生变化、如您的测量图中所示。 这是意料之外的。  

    是否可以确认以下内容:  

     这两个器件配置了什么 Vout 和 Vin?

    客户电路板或 EVM 是要在此处进行测试吗?  如果这是客户的电路板、那么这两个器件的原理图/BOM 和布局是否相同?

    两个器件的测试设置是否相同?  

    捕获电感器电流以查看两个电路板上的负载是否发生变化也会更好。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回答。

    VIN = 3.3V、Vout = 1.5V

    2.客户电路板、我在内部转发了原理图。

    3、两种器件的原理图/BOM/布局/测试设置应该相同、但我正在验证

    我们将收集电感器电流

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    当我们使该线程脱机时、我将继续并关闭该线程。

    我希望你同意这一点。

    此致、

    Febin