This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100内部电源和 OVLO

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060675/lm7310-lm73100-internal-power-supply-and-ovlo

器件型号:LM7310

大家好、

我客户的应用将使用 LM73100和以下外转的功能块。

1.当 LM73100仅具有12V 的输出电压(5V 压降)时、LM73100 (例如内部逻辑电路)是否仍然可以正常工作?

2.我们是否可以将 OVLO 引脚连接到 OUT 端以检测 Vout OVP? 这是为了避免 LM73100自动恢复。  

 

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我对问题不太清楚。 如果我理解正确、请告诉我。

    1、VIN=5、VOUT=12? 是的、BFET 将关闭。 其他逻辑将在器件内部工作。

    2.不自动恢复是指什么?  

    假设 OVLO 连接到 VOUT 侧且 OVLO =6V。 现在,当 VIN=7V =VOUT=7时,器件将关闭。 VOUT 将缓慢降至零、当 VOUT 降至7V 以下时、器件将再次导通。 因此设备将自动恢复。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    1.不 VIN = 0V、Vout = 12V。  因此、LM73100内部电路可由 VIN 或 VOUT 供电。 我是对的吗?

    2.很抱歉问题不清楚。 请参见下图。 在这种情况下、不仅输入电压为5V、输出电压为12V。  我们不希望看到 LM73100保持自动恢复状态。 因此、我认为将 OVLO 连接到 VOUT 或 VIN 将具有差分 OVP 结果。 如果我的理解有误、请改正。

    此致、

    哈迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    LM73100具有背靠背 FET。 它将始终阻断反向电流。 因此、当 VIN=0和 VOUT =12V 时、器件关闭。 没有激活或加电的内部逻辑。 Vout 不会使 VIN=12V。

    2.我想您知道 VOUT 可以流入 VIN、所以您建议这个解决方案吗? 但 LM73100不允许 VOUT 为 VIN 充电。

    客户要求是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    让我来解释一下客户的应用。  

    Pogo 引脚是 双角色接口(功能类似于 TypeC PD)。 它不仅可以灌电流5V、还可以拉电流12V。 因此、我们希望添加 LM73100以避免12V 输入5V 电压轨。 5V 来自另一个电源转换器。

    场景1:当未将 Pogo 引脚插入外部电源时、LM73100会将5V 的电源流式传输到 Pogo 引脚。

    场景2:当 Pogo 引脚被插入外部电源时、 LM73100应关断背对背 FET、以避免12V 电源进入5V 电源轨。 但是、如果 Pogo 引脚断开外部电源、LM73100应打开 FET 以让5V 电压流入 Pogo 引脚。

    场景3: 无论 VIN = 5V 或0V、当 Pogo 引脚上存在12V 电压时、LM73100都应始终关闭 FET。

    返回到我的 Q1和 Q2。

     看起来、无论 VIN = 5V 或0V、LM73100都将关闭 FET 以避免反向电流。 我是对的吗?

    2.我们不想看到 VOUT (12V)流向 VIN (5V)。 此外、我们不希望在 OVP 条件下看到 LM73100自动恢复。 因此、我想知道 LM73100在我们将 VOUT 连接到 OVLO 时是否可以保持 OVP 锁存。

    此致

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    1.是的

    在本例中、OVP 是什么意思? 您是指 IN 引脚上的电压超过特定阈值吗? 当 VOUT =12时、由于反向电流阻断机制、器件无论如何都会关闭、因此在输出端添加电阻分压器毫无意义。 我的理解是正确的。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    2:当 IN 引脚= 5V 且 OUT 引脚= 12V 时、您是否意味着反向电流保护的触发速度始终快于过压保护、并且这两种保护都被触发? 如果是、我们只将 OVLO 连接到 VIN、因为 FET 将保持关断状态、直到 OUT 引脚< 5V。 我是对的吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    是的,Hardy,你的理解是正确的。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    明白了。 感谢您的耐心回答我的问题。  

    此致、

    哈迪