大家好、
我客户的应用将使用 LM73100和以下外转的功能块。
1.当 LM73100仅具有12V 的输出电压(5V 压降)时、LM73100 (例如内部逻辑电路)是否仍然可以正常工作?
2.我们是否可以将 OVLO 引脚连接到 OUT 端以检测 Vout OVP? 这是为了避免 LM73100自动恢复。
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我客户的应用将使用 LM73100和以下外转的功能块。
1.当 LM73100仅具有12V 的输出电压(5V 压降)时、LM73100 (例如内部逻辑电路)是否仍然可以正常工作?
2.我们是否可以将 OVLO 引脚连接到 OUT 端以检测 Vout OVP? 这是为了避免 LM73100自动恢复。
此致、
哈迪
您好、Hardy、
我对问题不太清楚。 如果我理解正确、请告诉我。
1、VIN=5、VOUT=12? 是的、BFET 将关闭。 其他逻辑将在器件内部工作。
2.不自动恢复是指什么?
假设 OVLO 连接到 VOUT 侧且 OVLO =6V。 现在,当 VIN=7V =VOUT=7时,器件将关闭。 VOUT 将缓慢降至零、当 VOUT 降至7V 以下时、器件将再次导通。 因此设备将自动恢复。
此致
Kunal Goel
您好、Kunal、
1.不 VIN = 0V、Vout = 12V。 因此、LM73100内部电路可由 VIN 或 VOUT 供电。 我是对的吗?
2.很抱歉问题不清楚。 请参见下图。 在这种情况下、不仅输入电压为5V、输出电压为12V。 我们不希望看到 LM73100保持自动恢复状态。 因此、我认为将 OVLO 连接到 VOUT 或 VIN 将具有差分 OVP 结果。 如果我的理解有误、请改正。
此致、
哈迪
您好、Hardy、
LM73100具有背靠背 FET。 它将始终阻断反向电流。 因此、当 VIN=0和 VOUT =12V 时、器件关闭。 没有激活或加电的内部逻辑。 Vout 不会使 VIN=12V。
2.我想您知道 VOUT 可以流入 VIN、所以您建议这个解决方案吗? 但 LM73100不允许 VOUT 为 VIN 充电。
客户要求是什么?
此致
Kunal Goel
您好、Kunal、
让我来解释一下客户的应用。
Pogo 引脚是 双角色接口(功能类似于 TypeC PD)。 它不仅可以灌电流5V、还可以拉电流12V。 因此、我们希望添加 LM73100以避免12V 输入5V 电压轨。 5V 来自另一个电源转换器。
场景1:当未将 Pogo 引脚插入外部电源时、LM73100会将5V 的电源流式传输到 Pogo 引脚。
场景2:当 Pogo 引脚被插入外部电源时、 LM73100应关断背对背 FET、以避免12V 电源进入5V 电源轨。 但是、如果 Pogo 引脚断开外部电源、LM73100应打开 FET 以让5V 电压流入 Pogo 引脚。
场景3: 无论 VIN = 5V 或0V、当 Pogo 引脚上存在12V 电压时、LM73100都应始终关闭 FET。
返回到我的 Q1和 Q2。
看起来、无论 VIN = 5V 或0V、LM73100都将关闭 FET 以避免反向电流。 我是对的吗?
2.我们不想看到 VOUT (12V)流向 VIN (5V)。 此外、我们不希望在 OVP 条件下看到 LM73100自动恢复。 因此、我想知道 LM73100在我们将 VOUT 连接到 OVLO 时是否可以保持 OVP 锁存。
此致
哈迪