This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:压摆率达0.5msec

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061159/tps568215-slew-rate-to-0-5msec

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS543820

在我们的设计中、我们使用 TPS568215器件、该器件在设计中的默认压摆率为1msec、根据将其更改为0.5msec 压摆率的要求计划、请在相同的问题上提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想将软启动更改为0.5ms、但这无法实现、因为最小值是默认的1ms。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、没有此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何具有~0.5msec 压摆率和引脚与 TPS568215兼容的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    很抱歉、没有合适的器件。 您可能会看到 TPS543820、但不会与  TPS568215引脚相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我发现 Gerold 还通过电子邮件推荐了具有较小 SS 的器件、如果有更多问题、我们可以在那里进行讨论。

    裕昌