This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62153:间歇性 TPS62153故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS62153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061301/tps62153-intermittent-tps62153-failures

器件型号:TPS62153
主题中讨论的其他器件:TPS54260

早上好、

 如 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967712/tps62153-destruction-of-tps62153-maybe-thermal 所示

我在5个 PCB 中的2个上看到同样的问题、并想知道是否有解决方案?

基本上、我用48V 电压为电路板供电、我使用 TPS54260将 48V 电压调节为12V、而 TPS62153将12V 电压调节为5V。 但是、在出现故障的电路板上、12V 似乎与5V 线路短路。

正如我提到过的、这仅在我到目前为止看到的2块电路板上。

是否有特定的解决方案? 还是 IC 可能在生产过程中损坏并需要更换?

如有必要、我很乐意分享原理图和布局。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    对于同一问题、您有两个帖子。 上周、我已在另一篇帖子"因短路而间歇性故障"中回复您。 请将原理图和布局文件发送到我的电子邮件。 nancy_zhang@ti.com。 我们可以离线调试这个问题。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy