This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:C67和 C5替代封装

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061317/tps2373-4evm-758-c67-and-c5-alternate-footprint

器件型号:TPS2373-4EVM-758

您好!

TPS2373-4EVM-758在该 EVM 中、使用了 C67 (1000pF 2kV)和 C5 (1000pF 2kV)处的电容器位置1812和1803。

在我的新设计中、我能否在1206封装中使用相同的电容值(1000pF 2kV)、而不是1812或1803封装? 或者我是否应该使用相同的封装(1812)?  

由于更好的组件可用性和减小电路板尺寸、我想采用1206封装。

请引导我继续。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些电容器用于为共模电流创建专用路径。 我们必须这样做,因为变压器具有必须解决的寄生电容,否则浪涌/ESD 将不受限制地穿过变压器。 您可以在下图中看到电流浪涌路径。  

    因此、电容器的大小可能与额定功率有关。 因此、这取决于您的终端设备的应用。 如果产品在室内、并且将部署在具有可靠电源/楼宇保护的全球区域、则可以使用更小的尺寸。 如果应用在室外、我会使用较大的电容器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师