This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:封装爬电距离、间隙、隔离电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061240/ucc27710-package-creepage-clearance-isolation-voltage

器件型号:UCC27710

大家好、

此器件是否有关于爬电距离、间隙、隔离电压等绝缘规格的任何封装信息?  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!

    UCC27710栅极驱动器不是隔离式驱动器、因此没有隔离电压额定值。 最大引脚对引脚电压额定值在绝对最大值和建议最大值表中指定。

    对于这些距离、可以从数据表末尾的 D0008A 封装图中确定不同引脚到其他引脚的距离。 通常、引脚间距为1.27mm、引脚宽度为0.25mm、因此器件引脚之间的间距为1.02mm。 主体宽度最小为3.81mm 宽。

    此致、