This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM5041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060656/power-management-forum

器件型号:LM5041A
主题中讨论的其他器件:LM5041

将 LM5041用作电流馈入推挽式拓扑、使用外部误差信号放大器、禁用内部误差信号放大器、并将 LM5041的 FB 引脚接地; 在上电的初始阶段、误差放大器的输出电压和 REF 引脚电压同时上升、导致 REF 引脚输出电压仅约为1.86V、但无法达到5V、从而导致整个芯片无法正常工作。 我是否可以问导致这种情况的原因? 如何处理?

这是电源开启时 REF 引脚和 COMP 引脚的电压波形。 黄色波形:参考引脚电压波形。 蓝色波形:COMP 引脚电压波形。 紫色波形:误差放大器引脚1处的输出波形。 可以看出、上电后、COMP 电压已经建立、而 REF 电压的建立相对较晚。 C42增加到1uF 后、可以正常启动、但 C42不能设计为具有如此大的容量、这会影响控制环路。 您帮助我分析问题是什么? 我觉得当 LM5041通电时、有一些要求、但数据表中没有列出这些要求。 此外、在这个电路上电后、COMP 引脚短时间对地短路、REF 引脚电压可立即上升至5V、并且芯片可以正常工作。

黄色波形:+11V 主电源波形。 LM5041的 UVLO 阈值电压设计为12.3V。 蓝色波形:基准引脚电压波形。 紫色波形:COMP 引脚电压波形。 11V 电源是降压型直流/直流降压电源。 从图中可以看出、启动过程稍慢。 下图电路的电源部分、误差放大器的电源来自+6VA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    如果不能访问 LM5041A 的内部原理图并在 IC 设计工程师的帮助下,则很难找出根本原因。 我怀疑外部运算放大器正在打开一些内部结、例如保护二极管或寄生 PN 结、这会导致 REF 引脚卡在1.86V。

    无论如何、我们如何解决它? 在第二张图片中、我看到运算放大器输出为4.5V (紫色)、但 COMP 引脚(蓝色)仅为2.1V。 因此、运算放大器的拉电流(4.5V–2.1V)/ 100欧姆= 24mA。 这对于非偏置 LM5041来说是相当大的灌电流。 我会将100欧姆电阻器增加到1k (或10k)、以查看这是否解决了问题。

    此外、LM5041A 数据表建议使用0.1uF 电容器来旁路 REF 引脚。 您的原理图显示了 REF 引脚上的1uF 电容。 尝试将其降低至0.1uF。

    最后、SS 引脚上有一个0.1uF 电容器。 这会将 VCC/VREF 稳压器的使能信号延迟约4.5ms (0.1uF*0.45V/10uA)。 将 SS 电容器减小到10nF 或更低、以便 VCC/VREF 稳压器更快导通。

     

    如果这些方法都无法解决您的问题、那么我建议将运算放大器输出保持在低电平1)延迟 U-CTRL 和 HV-2-OV 信号、或2)通过 R41/D28将(+)引脚保持在低电平、 以便 LM5041有时间从 UVLO 出来。  与将 C42更改为1uF 的效果类似。

    祝您好运,感谢您使用 TI 的控制器。

    此致、

    Eric