This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:TPS54J061能否支持负电压输出?

Guru**** 2602765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061, TPS54560, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061267/tps54j061-could-tps54j061-support-negative-voltage-output

器件型号:TPS54J061
主题中讨论的其他器件: TPS54560TPS54060

各位专家、您好!

TPS54J061能否支持负电压输出? VIN=12V 和 VOUT=-1.5V。 根据反相降压-升压应用中降压转换器的应用手册检查、降压转换器之间的电压差应该是13.5V、对吧?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    没有理由认为 TPS54J061无法配置为反相降压/升压(IBB)。

    但我们没有尝试过、也没有适用于此应用的参考设计。

    我们以前曾将 TPS54560和 TPS54060用于 IBB、但它们是外部补偿转换器、因此我们可以完全控制补偿的调优。

    是的、13.5V 是器件应该能够承受的电压、TPS54J061满足此要求。

    您应该继续尝试一下。

    此致、

    Yitzhak Boluriane2e.ti.com/.../Inverting-buck_2D00_boost-on-EVM.pptx