This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061341/bq34110evm-796-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796

您好!

我已将12伏电池连接到 BQ34110EVM,在这些设置下,在 J5连接器中选择16V,在 J2连接器中选择大于5V。 我还为 J6连接器中的 VEN 引脚提供了3.3V 电压、其中负载、VEN 和 J4接头处于默认状态。 应该在电路板中连接其他什么。 这些连接仅可通过 TRM 了解。

R21电阻在 EVM 中的作用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrakala、

    您应该使用 EVM 用户指南来了解如何针对特定系统进行设置。 指南如下: https://www.ti.com/lit/pdf/sluubi1

    R21用于极少放电系统的学习负载、以确定 EOS。

    此致、

    Wyatt Keller