This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950-N:海拔高度

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061087/lp2950-n-altitude

器件型号:LP2950-N

您好!

你好。  LP2950-N 是否符合30k 英尺高度规格? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们在海拔高度没有任何测试数据表明器件能够承受、但我们可以使用引脚间距和 IPC-2221来帮助评估这一点。  作为更新、客户应用中的电压越低、发生电弧事件和损坏硬件的机会就越少。  LP2950-N 具有以下最小引脚间距:

    WSON 封装:0.45mm
    TO-252封装:1.405mm
    SOIC 封装:0.76mm
    DIP 封装:0.76mm

    最佳情况是客户使用 TO-252封装、后跟 SOIC 或 DIP 封装、最不喜欢 WSON 封装。  从 IPC-2221表6-1中可以看到:

    您可能正在查看 A6列。  IPC 标准限制为10、000英尺、您需要在这些数字之上留出裕度、以便在30公里处进行评估。  对于器件的绝对最大额定值和未涂层 PCB、我认为 WSON 可能会带来一些风险、而 SOIC/DIP 风险较低、TO-252风险可能较低。  但是、客户必须对该器件进行自己的评估、以确认该器件在该海拔高度满足其需求。  

    谢谢、

    斯蒂芬