This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:低输出纹波/大电感器

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061004/tps92515hv-low-output-ripple-large-inductor

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515

我们希望设计一个具有最小纹波的~ 48V 输入、34Vout/250mA LED 灯串-例如0.2%

调光比很重要(10000:1左右)、因此将使用分流器

所需的频率约为200kHz 工作频率。

这种低纹波是否存在任何问题、想象一下使用~ 1mH 电感器的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我刚刚运行了一些快速计算。  在200KHz 开关频率、Vin = 48V、Vled = 34V、ILED = 0.25A 和1mH 时、电流纹波百分比将约为10%。  要达到0.2%、电感器值需要约为50mH (标准值可能为47uH)。  这将是一个相当大的电感器、很难找到标准电感器。  请注意、在这种低纹波下、峰值电流检测可能会导致导通时间变化、因为电流感测电压变化很小。

    您计划以多大频率分流 FET PWM DIM?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irvin、

    电流规划是为了使分流 FET PWM 频率在120Hz 至250Hz 范围内、但如果可以提高分流 FET 调光性能、则可以考虑更高的频率。

    由于 TPS92515 DS 中的信息极少、因此在实施分流 FET 调光时提供的任何建议或输入都很有用。

    谢谢、

    乔治   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    在120Hz PWM 和0.0001占空比下、导通时间为833ns。  这只是一个200KHz 开关周期的一部分。  低纹波时、不应明显、但保持电流调节接近可能很困难。  它将需要设置第二个关断电阻器、以类似于非分流电流的方式运行分流器。

    较高的分流 FET PWM 频率可用于查看是否有任何好处、但在低电感电流纹波下、我认为这一点无关紧要。

    此致、