This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:电源正常低电平

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS546C23, TPS543C20A, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061016/tps544c25-power-good-low

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他器件: TPS546C23TPS543C20ATPS543B20

您好!

我们在项目中使用了 TPS544C25来生成1.2V @ 11A 和1.2V @ 7A。

我们从两个稳压器获得1.2V 电压、但来自两个稳压器的电源正常信号都很低。

当我们读取 STATUS_VOUT 寄存器时、我们从两个稳压器获得0x40h、这意味着会触发 Ovw 故障。

我们不会使用 PMBus、因此请建议如何防止 Ovw 故障触发、并将电源正常状态变为低电平。

此外、从原理图中可以看出、我们已将晶体管连接到 TSNS 引脚、但根据数据表、该引脚默认设置为软启动检测(我们尚未使用 PMBus 更改默认条件)、因此应将电阻器连接到 TSNS 引脚。

但我们仍然得到大约5ms 的输出上升时间。

那么、我的问题是、我们能否在晶体管连接到 TSNS 引脚和 TSNS 引脚的情况下将原理图保持不变、以便在默认情况下进行软启动检测、并且仍然使软启动电路正常工作?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:  

    您能否对此进行更新?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)当 VOUTS_OV_WARN_LIMIT 上感测到的电压超过 VOUT_OV_LIMIT 中设定的电压时、会触发过压警告(Ovw)。  由于从 DIFFO 到 FB 的外部分频器、VOUT_SCALE_LOOP 未更新以匹配、这是预期的结果。  

    TPS544C25不能在内部编程的 VOUT_SCALE_LOOP 和外部分压器之间不匹配的情况下运行。

    对于替代产品:

    如果您将使用 PMBus 进行状态和遥测、TPS546C23提供与 TPS544C25类似的 PMBus 功能、但它旨在与无需匹配内部 VOUT_SCALE_LOOP 功能的外部分频器配合使用。

    如果您不使用 PMBus、您可以考虑将 TPS543B20或 TPS543C20A 转换器用于1.2V 电源。

    2) 2) TPS544C25的 SS 编程10μA 强制在引脚检测引脚上施加1 μ A 电流并测量电压。  不建议使用晶体管会导致 TSS 编程为由相邻电阻器值选择的值。 (由于在10μA Ω 时晶体管上的电压约为350mV、因此本设计可能检测到晶体管为34.8k Ω。  由于电流源和晶体管的容差、在任何给定的上电时、该容差可解码为3ms 或7ms。  如果设计不受软启动变化的影响、这可能是可以接受的。