This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:TPS548B28的热可靠性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060884/tps548b28-thermal-reliability-of-tps548b28

器件型号:TPS548B28

大家好、

客户希望通过 以下测试规格来认证我们的 TPS548B28

VIN=12V

VOUT=5V

Iout=20A  

持续时间4小时

但是、数据表显示、室温似乎接近限值、没有任何气流。

您是否会提供任何相关的测试材料供我们参考?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是用于收集 SOA 数据   的测试方法 https://www.ti.com/lit/an/slva766/slva766.pdf

    TPS548B28针对满载时的较低输出电压进行了优化。   对于20A 时12V 至5V 的电压、请使用 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/select

    以选择适合20A 5V 负载的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将学习您的第一个链接、

    不过、不知为何我无法在第二个链接中获取有关 TPS548B28的任何信息、我知道您会尝试向我展示优化的 BOM 以实现更好的热可靠性或其他功能。

    会在上下文中提供屏幕截图或详细信息吗?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在设计的环境温度。   数据是在 EVM 上收集的、是经过优化的布局。   气流是一种改善方法。

    使用 webench、在最高环境温度下电流为20A 时电压为12V 至5V。   TPS548B28可能不是适合您的应用的最佳解决方案、因此 webench 可以找到合适的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的客户规格:

    TEMP_AMB= 70°C

    最大结温/电路板温度= 110°C

    150 LFM 气流

    尽管我们没有气流设备,但您知道哪种组件可以实现这一目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用电子邮件直接工作