This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:启用时序问题

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061126/tps745-q1-enable-timing-question

器件型号:TPS745-Q1

你(们)好  

   使能信号的时序是否早于 TPS74501PQWDRBRQ1的 Vin? 是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsing、  

    是的 、当 TPS45-Q1的输入电压为低电平时、使能端可驱动为高电平。

    请注意、在我们的现代数据表中、如果有定序要求、则绝对最大值表将说明该引脚不能高于 Vin+0.3V。