This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:启动时间更短的高电流 LDO

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061158/tps7a85-high-current-ldo-with-shorter-startup-time

器件型号:TPS7A85

LDO 大家好、

TI 是否具有启动时间非常短(毫微秒级)的 LDO? 我 检查了 TPS7a85 4A LDO、但该器件看起来具有微秒的启动时间。 基本操作条件如下:  

- Vin.max 6.3V

- Iload 最大4A

请帮助建议符合这些要求或类似要求的产品。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    到目前为止、由于 大多数客户希望控制/限制 为 COUT 充电所需的浪涌电流、因此我们尚未看到客户对启动时间如此短的 LDO 有太多兴趣。  

    请从内部联系我本人、 Xavier R.和来自 LDO 产品线的 Steve M、以进行更详细的讨论、并让我们评估用例。