This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:数据表说明

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060813/tps25947-datasheet-clarification

器件型号:TPS25947

大家好、团队、  

我对数据表中的值有一些疑问:

1) 1)如果我理解正确、此数字应为2、而不是3

2) 2)这2个时序如何相同? 2xILIM 可以是2安培、upLIFT 可以是22安培。

3) 您是否有针对 Ii <I out<1.2I lim? 的此计时图

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    请参阅我的回答、

    Iout>3*ILIM 只是 一个测试条件。 在应用中 ,IOUT 可能超过3*ILIM。 那么、在这种情况下、我们在这里提到了响应时间。 由于使用比较器来检测电流是否大于2*ILIM,因此比较器的过驱越高(IOUT-2*ILIM),响应速度越快。  

    2、这两个时序可以与使用不同比较器的时序相同。 您可以将其视为器件对过流响应速度最快的情况。  

    3.不理解要求。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1)您是否还有针对2 <Iout<3? 的时序

    2) 2)还行

    3) 3) TI 是否有针对上述条件的时间?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    很抱歉、我们没有描述该值的特征。  

    2.器件在检测到过流时启动计时器。 定时器之后、它在2us (典型值)内关闭。 这是我们可以提供的唯一值。

    此致

    Kunal Goel