This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:数据表中某些参数的单位#39;以及 Cdvdt#39;s 最大值

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060818/tps25980-unit-for-some-parameter-s-on-datasheet-and-cdvdt-s-maximum-value

器件型号:TPS25980

各位专家、您好!

我对 TPS25980的数据表有疑问。
我想确认以下公式的单位、以估算最大 CITIMER.
CITIMER < tGHI/53000

你会告诉我 CITMER 和 tGHI 的单位吗?


另外、您是否会告诉我 Cdvdt 的最大值?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    CITIMER=F、tghi=seconds 的单位

    2.理论上,它们对 cdvdt 值没有限制。 较高的 cdvdt,较慢的是设备打开。 但是、在 MF 范围内的极高 dVdt 可能具有高泄漏电流和尺寸、这可能不适合实际使用。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的快速回复。
    我知道。


    此致、
    Kazuki Kuramochi