This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5431:TPS5431电感器器件选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060913/tps5431-tps5431-inductor-part-selesction

器件型号:TPS5431

您好!  

我计划在 我的应用中使用 TPS5431 DC-DC 转换器,以前我使用的是 LMR33630ADDA DC-DC 转换器,但现在交货周期有点长。

我将介绍数据表和 Webench 仿真工具。

如下面的 SNAP 仿真结果所示、我们必须使用15nH 电感器。  

(笑声)

Q-1我能否使用8.2nH 电感  器而不是15nH  

请提供 有关这些方面的评论意见。

谢谢、此致、

Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用的 Vin-Vout-loading 是什么?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

     VIN 电压为+24V 、Vout 电压为+5V。

    谢谢、此致、

    Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、8.2uH 非常适合您的应用。

    BRS、

    年轻