This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:LMZ120x 和 LMZ140x 压降电压

Guru**** 2502255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061028/lmz12001-lmz120x-and-lmz140x-dropout-voltage

器件型号:LMZ12001

查看 LMZ120x 和 LMZ140x 电源模块数据表、我不清楚给定输出电压下需要的最小输入电压是多少。   

Vin 是否需要大于或等于 Vout?

例如、LMZ12001数据表显示 Vin 的范围为4.5V 至20V、而 Vout 的范围为0.8V 至6V。  这意味着您可以将 Vin = 4.5V 和 Vout = 6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不可以、这并不意味着4.5V 输入电压产生6V 输出电压。 这是一个降压转换器、只能进行降压。 在理想(无损)降压转换器中、开关的输入电压和占空比决定输出电压。 Vout=D*Vin=(Ton/TS)*Vin. 在数据表7.3.1部分中、TOFF 最小值为260ns。 如果您设置1MHz 开关频率、TS=1000ns、Tonmax=TS-Toffmin=1000-260=740ns。 Dmax=740/1000=0.74、对于6Vout、Vinmin=Vout/Dmax=6/0.74=8.11V、不考虑 nay 损耗。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy、

    感谢您的回答。  数据表的哪一页对此进行了解释?  我一定会错过这里的东西…

    基本而言、我正在尝试弄清楚给定 Vout 的最小 Vin 需要是多少。  您的数据表显示这是一个"SIMPLE SWITCHER "、它"易于使用"、但我目前不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表没有详细说明。 但它是基本的降压转换器理论。 请查看随附的应用手册、以获得更好的 understanding.e2e.ti.com/.../slup206.pdf

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy、

    我想我看到混乱是从哪里产生的。  数据表的第8.2.2节提供了在设计中实现此器件的详细设计过程、第1步表示您需要选择两个电阻器来设置最小工作输入电压。  问题是、您需要先了解 Vin (min)、然后才能完成步骤1。  也许数据表需要修改第1步?   

    使用您提供的公式(数据表中未包含)、我计算出 Vout = 6V 时、使用 Ron = 100k (最大125k)计算出最小 Vin = 6.82V。  根据这些计算、您认为该器件可为等于或大于6.82V 的任何输入电压提供6V 输出?  是这样吗?

    在最小 Vin = 6.82V 的情况下、我现在可以继续执行第8.2.2.1.1节(数据表中的步骤1)、并选择 Rent 和 Renb 以确定低于该输入电压的 LMZ1201将被禁用。  数据表中没有说明我可以将最小 Vin 设置为多低、因此我假设可以将其设置为6.82V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表无法为您的应用设置最小 Vin。 最小输入电压由您的应用决定、您可以自行选择。 而不是我们的转换器。

    最小 Vin=6.82V 是理想(无损)条件、您需要为 MOSFET、电感器 DCR 和 PCB IR 压降留有一定的裕度。 8Vin 应该是安全的。

    Step1仅设置最小 EN 开/关阈值、不适用于最小 Vin。 请检查您的应用中的输入电压范围。

    谢谢、

    Nancy