This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:负载电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061044/lm5164-q1-load-current

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

您好!  

 我使用 Lm5164来生成12v、输出侧对其的实际负载仅为30mA。  

因此、在 WebBench 上完成计算时、我是否应根据1安培负载或30毫安负载进行设计、因为在这两种情况下、电感值都会发生变化。  

请分享

谢谢 Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    在选择电感值时、请参考数据表中的公式20。 将纹波电流(ΔI μ A)设置为输出电流的~30%- 50%。

    有关电感器选择的更多详细信息、我建议阅读此文章。

    www.ti.com/.../snva038b.pdf

    谢谢、

    Andrew