This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:它能否用作电感加法器电路中的低侧驱动器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061041/iso5852s-can-it-be-used-as-low-side-driver-in-inductive-adder-circuit

器件型号:ISO5852S

您好!  

我计划在每层工作电压低于700V 的情况下构建一个两级电感加法器。我计划使用 SiC MOSFET、它是电感加法器配置中的低侧 FET。 在此配置中、我能否使用 ISO5852S 通过将控制端和电源端的接地端连接在一起来驱动 FET? 如果没有、您能否建议更适合此低侧运行的可用栅极驱动器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、  

    [引用 userid="502138" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1061041/iso5852s-can-it-be use-low side driver-in 电感应加法器电路]*在此配置中、我是否可以使用 ISO5852S 通过将控制端接地端和电源端接地端连接在一起来驱动 FET? 如果不是、您能否建议使用更适合此低侧操作的栅极驱动器?[/引述]

    如果您不需要隔离、那么使用我们的隔离式栅极驱动器即可实现这一目标。  

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  


    最好

    Dimitri