This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:可并行应用多少个模块

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060728/tpsm846c23-how-many-modules-can-be-applied-in-parallel-operation

器件型号:TPSM846C23

尊敬的先生/女士:

 对于 TPSM846C23MOLR、 可以并行应用多少个模块? 它是否仅限于两个器件进行并行操作?  

我的设计应用需要在共享输出电压总线上最多并联四个 TPSM846C23MOLR。  要启用的模块的 NO#取决于每个 FPGA 模块的 A/D 电流感应。

如果可以 并行连接四个 TPSM846C23MOLR、能否将 EN 线连接在一起? 是否存在任何潜在问题?   

TPSM846C23MOLR 是否有参考设计可供我们的设计人员参考?

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS846C23未被设计成在三相或四相模式下运行。  在跟随器器器件中简化了同步方案。  跟随器器器件通过响应 SYNC 的下降边沿而不是 SYNC 的上升边沿、与控制器器器件进行180度异相运行。