This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:芯片接口上存在空洞

Guru**** 2811405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060698/lm27403-there-is-a-void-on-chip-interface

器件型号:LM27403

在仓储检查 期间(3000件 PC 中有10件)、我们发现芯片表面有一个孔。 电气测试通过、但是切芯片后有很多小孔。 虽然  可以追溯到芯片  是从 TI store 购买的、但我们仍然无法确认 在机器上之后是否会影响质量、请帮助检查我们是否可以直接使用、谢谢。

e2e.ti.com/.../LM27403SQ.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jane

    Kristoffer 正在对此进行研究、并将向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    受影响的装置使用了什么电气测试? 根据您在文档中共享的图像、似乎芯片已被切割、从而露出一些内部接线、并已去除额外的模塑化合物。 除非可以验证所有连接是否完好、否则我不建议使用此设备。

    此致、

    Alec Biesterfeld