请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
参考 BQ40Z80 EVM、100欧姆电阻器连接到 VCX 以实现内部电池平衡。
对于电池2至电池6、平衡期间的总电阻为100 + RDS (内部 FET)+ 100。 例如、电池2平衡的总电阻为 R42 + RDS (内部 FET)+ R43。
我只能看到电池1的1个100欧姆电阻器 R43。 我是否可以说电池1的平衡电流高于其他电池?
电池1的平衡电流=电池1电压/(100 +内部 FET RDS)
电池2的平衡电流=电池2电压/(100 +内部 FET RDS + 100)

谢谢、
Kim