This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧开关选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060789/high-side-switch-selection

主题中讨论的其他器件:TPS27SA08

大家好、

客户正在 BCM 中寻找  具有以下要求的高侧开关。 是否有任何器件满足这些要求?

1.单通道、7A 负载、过流/过热保护

2通道/ 2通道/ 4通道、65W 灯泡(PWM)、过流/过热保护和电流感应

谢谢、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muwei、

    1.对于这种高电流水平、客户希望尝试使用更小的 Rdson 器件。 您能否让他们检查 TPS27SA08是否符合他们的要求?

    TPS1HB08F-Q1是一个不错的选择、因为对于大功率灯泡驱动、内部电流限制设置为94A。

    此致、

    您好