This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:用于计量器件的电池选择。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060864/tps62740-selection-of-batteries-for-metering-devices

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047TPS62840

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 MSP430FR6047 IC 开发水表、我们正在使用  V3.6至 DC-DC TPS60740的锂亚硫酰氯电池为 uC 供电、并将 V OUT 设置为2.5V、 但在 TPS62840的技术文档中、您建议使用 锂二氧化锰( Li-MnO2 )代替 锂亚硫酰氯。 我只是想知道哪一个更适合在印度气候 条件下长期使用水表。  我们希望长期使用它。

请帮助解决此问题。

谢谢,

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    锂亚硫酰氯(LiSOCl2)电池广泛用于智能燃气表和水表等低电流长期应用。  高容量、高能量密度和低自放电率使得这些电池成为此类长期应用的理想选择。 但是、电池的输出电流能力有限、因此;  锂二氧化锰(LiMnO2)电池越来越受欢迎、因为它能够承受高脉冲电流、而不会出现任何性能下降、并且无需 LiSoCl2原电池所需的外部混合层电容器(HLC)或超级脉冲电容器(SPC)。  

    应用特定要求 始终决定电池的选择。 因此、我们没有任何具体的电池建议、但始终 允许 客户根据 其应用要求、成本和其他折衷方案做出最终决定。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin