This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51312:用于强制 CCM 的 TPS51311模式引脚设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51312, TPS53311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060692/tps51312-tps51311-mode-pin-setting-for-force-ccm

器件型号:TPS51312
主题中讨论的其他器件: TPS53311

您好!

对于自动跳跃模式、TPS51311 MODE 引脚默认设置为57.6K、TPS51311是否可以强制设置 CCM 模式?

请提供建议。

P.S:由于器件型号列表中没有 TPS51311、因此我选择了 TPS51312。 我的问题当然是关于 TPS51311。

谢谢、此致、  

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为 MSI 提供 CCM 固定解决方案、我们马上重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    TPS51311没有强制 CCM 选项。 您可以看看 P2P 设备- TPS53311、它是一 款 P2P 设备、具有强制 CCM 模式。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 瓦伦