This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:电感器选择

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060658/tps61099-selection-of-inductor

器件型号:TPS61099

我正在考虑 TPS61993的3.0V 固定类型。
我选择了 LQM18PN1R0MFHD 的电感器。
如果有问题或疑虑、您能向我提供建议吗?
我的产品设置如下。

输入电压:0.7~1.5V
输出电压:3.0V
输出电流(最大值):100mA
典型电流(典型值):500μA μ A

我期待您的善意支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于 VOUT<=3V、建议使用1uH 电感器。  

    电感 器 LQM18PN1R0MFH 的 ISAT 过小 、为0.55A (最大值)/0.7A (典型值)。 当 VOUT>=2.5V 时、TPS61099的最大电流限制为1.25A。 我建议您使用电感器,电感器的电感器电感器电感器电感器电感器电感器电感器

    输入是否为 AA 电池?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wenhao

    感谢你的帮助。
    我将选择 LQM21PN1R0MGHL。
    这是数据表中所示的电感器。

    BR