Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750, BQ25792
主题中讨论的其他部件:USB-PD-CHG-EVM-01、 BQ25792
大家好、
目前、我们的客户正在评估以下条件。
来源:45W PD 适配器
灌电流:USB-PD-CHG-EVM-01
工具:Application_Customization_Tool ver7.0.3的高级配置
他们希望设置20V/2.25A、因此请了解正确的灌电流 PDO 设置。
我理解以下设置。
我的理解是否正确?
[我们的设置]
灌电流 PDO1 15W (5V*3A)
灌电流 PDO2 27W (9V*3A)
灌电流 PDO3 45W (20V*2.25A)
[PDO3设置图片]

此致、
隐藏