This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于灌电流 PDO 的设置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123076/tps25750-about-setting-of-sink-pdo

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他部件:USB-PD-CHG-EVM-01BQ25792

大家好、

 

目前、我们的客户正在评估以下条件。

来源:45W PD 适配器

灌电流:USB-PD-CHG-EVM-01

工具:Application_Customization_Tool ver7.0.3的高级配置

 

他们希望设置20V/2.25A、因此请了解正确的灌电流 PDO 设置。

我理解以下设置。

我的理解是否正确?

 

[我们的设置]

灌电流 PDO1 15W (5V*3A)

灌电流 PDO2 27W (9V*3A)

灌电流 PDO3 45W (20V*2.25A)

 

[PDO3设置图片]

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    是的、您的理解是正确的。 灌电流 PDO3设置指示20V/2.25A PDO。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

     

    我使用以下设置尝试了 bin 文件。

    但是、它没有达到我的预期。

    期望值:VBUS=20V

    结果:VBUS=15V

     

    顺便说一下、我将适配器形式从45W 更改为60W。

    结果、VBUS=20V。

     

    但是、我想使用45W 适配器设置 VBUS=20V。

    如果我的设置有任何问题、请告诉我们吗?

     

    [条件]

    -45W 适配器(与2V/2.25A 兼容)

    -USB-PD-CHG-EVM-01 (灌电流设置)

    具有以下条件的 Tool ver7.0.3的-bin 文件

    [工具设置]

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    为了进一步调试、我们需要查看 USB-PD 跟踪日志。 我们建议您从总相位开始使用一款物美价廉的 USB-PD 适配器: https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/ 

    请向我们提供 USB-PD 跟踪日志吗? 这将让我们确切了解 TPS25750和 PD 适配器的交互方式以及为何要输入15V 协议。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

     

    它由我们的客户进行验证。

    我将检查我们的客户是否有分析仪。

     

    再见、他们的 GUI 设置是否有问题?

    *例如;

     -60W 优于100W

     

     -[新的 PDO 设置]优于[现在的灌电流 PDO 设置]等

      

     [现在灌电流 PDO 设置]

    灌电流 PDO1 15W (5V*3A)

    灌电流 PDO2 27W (9V*3A)

    灌电流 PDO3 45W (20V*2.25A)

     灌电流 PDO4 60W (20V*3A)

     

      [新灌电流 PDO 设置]

    灌电流 PDO1 15W (5V*3A)

    灌电流 PDO2 27W (9V*3A)

    灌电流 PDO3 45W (15V*3A)

      灌电流 PDO4 60W (20V*2.25A)

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    45W PD 适配器可提供的最高电压是多少、您能否检查并查看它是否能够提供20V/2.25A 电流? 他们的配置看起来正确、客户是否更喜欢新的灌电流 PDO 设置或当前版本?  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    感谢您的快速回复和检查。

    目前、它们的设置是[现在是灌电流 PDO 设置]。

    我知道这个设置是好的。

    顺便说一下、 [新灌电流 PDO 设置]就是我想到的示例。

    因此、它们使用 [现在是灌电流 PDO 设置]。

     

    他们还报告说,它是“45W PD 适配器能够提供20V/2.25A 的电源”。

    但是、我将再次检查。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    为了澄清这一点、客户想要现在的灌电流 PDO 设置(灌电流 PDO4为60W、20V/2.25A)? 从我可以看到的结果来看、它们的配置看起来是正确的。 如果我们可以获得 PD 日志以查看其采用15V/3A 电流的原因、这将大有裨益。 在检查 PD 适配器规格时、是否还可以检查其他灌电流 PDO (PDO 1-4之外)、看看其中一个是否设置为15V/3A?  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    客户想要现在的灌电流 PDO 设置(灌电流 PDO4为60W、20V/2.25A)?

    ->您的推理是正确的。

     

    其他灌电流 PDO (PDO 1-4之外)、看看其中一个是否设置为15V/3A?

    ->它们不会将15V/3A 设置为灌电流 PDO

     

    他们将继续进行评估。

    我将在收到新信息后再次与您联系。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您的澄清。 我将查看我是否可以找到有关此案例的任何相关信息。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    它们无法确认45W 适配器和 EVM 组合的图像的 USB-PD 跟踪日志。

    但是、我获得了新信息

     

    ----

    他们通过 AVHzY CT-3确认45W 适配器。

    因此、适配器支持 USB PD3.0和以下设置 PDO。

    1固定5.0V/3A

    2固定9V/3A

    3固定12V/3A

    4固定15V/3A

    5固定20V/2.25A

     

    根据以下结果、45W 适配器被认为是正常的、可输出20V/2.25A。

    -45W 适配器和 EVM 的组合                               :VBUS=15V (操作不正确)

    - 45W 适配器及其固定板的组合(可支持100W):VUBS=20V (正确操作)

     ----

    是否可以根据此信息建议解决方法?

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    EVM 板可能会受到限制、从而无法支持2.25A 电流。 当我尝试使用手头上的 EVM 重新创建 PD 日志时、您能否获得 PD 日志?

    此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    我知道 USB-PD-CHG-EVM-01可支持100W 灌电流、因此可支持20V/2.25A 灌电流。

    但是,根据您的意见,USB-PD-CHG-EVM-01无法支持20V/2.25A。

    我的理解是否正确?

    如果是、您能告诉我们这一原因以及任何解决方法吗?

    我知道 PD 日志是下图。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    对任何混淆表示歉意,让我重新措辞。 该 EVM 本身 能够吸收高达100W (20V/5A)的功率、但仅能提供45W 的功率。  

    在您提供的 PD 日志中 、灌电流(EVM)似乎请求3A/75W (225W)。 是否为此配置了灌电流 PDO?

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    我知道 灌电流高达100W (20V/5A)。

    很抱歉让您感到困惑。

    此 PD 日志是其他映像信息。

    因此 、我将从现在开始与客户确认。

    *我想与您确认向客户确认的内容。

    如果 您需要任何其他信息、请告诉我们吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    为了澄清该问题、客户希望 EVM 从具有 PD 功能的充电器接收20V/2.25、但它会不断协商15V/3A、这是正确的吗? 在您发送的 PD 日志图像中、看起来灌电流(EVM)请求3A/75W。 再次与客户核实、查看他们是否正确配置了灌电流 PDO。  

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     是 TPS65987x、TPS65988x 电源和数据角色交换的基础。

    提供此信息是为了确认您所需的信息(图像)。

    (抱歉让您感到困惑。)

    我们确认实际评估结果。

    我将在收到新信息后再次与您联系。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您的澄清、期待收到您的回复。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    我从我们的客户那里获得了 PD 日志。

    请参阅 NG 案例(PD 适配器至 EVM)和 OK 案例(PD 适配器至其 PC)。

     

    NG case.15V/3A 置1。

    他们的希望是20V/2.25A。

    请告诉我们这个原因和解决方法吗?

     

    正常情况。 设置20V/2.25A。

    45W 适配器可支持20V/2.25A。

    因此、我们猜 EVM 有原因。

     

    [NG 机箱(45W 适配器至 EVM)]

     

    [确定案例(连接到其 PC 的45W 适配器)]

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    您是否可以将 PD 日志文件直接发送给我?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    Plerase 是指 attachid 文件。

    请您持续提供支持。

    此致、

    隐藏

    e2e.ti.com/.../NG-case_2800_45W-adapter-to-EVM_2900_.usb

    e2e.ti.com/.../OK-case_2800_45W-adapter-to-their-PC_2900_.usb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    感谢您提供这些文件。  

    只需确保在 NG 和 OK 情况之间、 唯一需要更改的是接收设备(PC 与 EVM)? 我想确保没有其他潜在的偏差(即不同的电缆、充电器等)。  

    您是否还可以向我发送此项目的二进制文件?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    更改仅限于灌电流器件。

    而且,PC 是商用产品,因此我们的客户无法确认内部电路(PD 控制器和充电器等)。

    (顺便说一下、PC 是 dynabook G83/HS Portege X30L-J 系列)

    我分享"正常情况"的原因是报告45W 适配器工作正常。

     

    我想发布“.bin file”,但无法附加.bin 文件。

    因此、我发送了 Zip 文件和友谊请求。

    如果您无法确认 Zip 文件中的.bin 文件、您能否告诉我们您的邮箱地址?

    非常感谢您的验证。

     

    您能再现这种现象吗?

    您能告诉我这件事的进展吗?

     e2e.ti.com/.../20220830_5F00_5PDO.zip

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    我发送了有关此案例的其他某个主题的更新。  

    我将在测试后提供更新。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的回答。

    请您持续提供支持。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    感谢您的耐心、我目前仍在努力解决这一问题。  

    您能否提供 JSON 设置文件(从应用程序自定义工具导出)以便我可以对您的设置进行双击?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    请参阅 Zip 文件中的 attachid JSON 文件。

    e2e.ti.com/.../8713.20220830_5F00_5PDO.zip

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    感谢您提供 JSON 文件、我将在星期五之前提供固定的二进制文件。

    此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    请您持续提供支持。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    仍在处理您的问题、感谢您的耐心等待!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您的始终如一的支持。

    请尽快答复为荷。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    请尝试附加的 bin 文件、查看其是否显示正确的行为。

    谢谢、此致、

    林德华

    e2e.ti.com/.../8713_5F00_ff_5F00_fixed_5F00_bin.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    感谢您的回答。

    我已验证您的 bin 文件工作正常。

     

    我有三个问题。

     

    ----

    [第1季度]

    您在文件中修改了什么?

    因此、我们想知道异常的原因。

     

    [第2季度]

    我们使用版本7.0.3、但我们观察到行为异常。

    “Application_Customization_Tool ver7.0.3”是否正常?

     

    [第3季度]

    如果我们生成新的配置(bin 文件)、我是否应该请求创建 bin 文件?

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    1.我编辑了十六进制文件来配置 I2C 事件校正、但这是一个困难的过程、不建议采用这种方法。  

    2. GUI v7.0.3中存在一个错误、导致 PD 控制器与 BQ25792设置的 I2C 通信不正确。  

    3.我们目前正在为 v7.0.4进行 GUI 更新,以解决此问题。  

    谢谢、此致、

    林德华